This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:ADC 缓冲器图58与59

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398761/pcm3168a-adc-buffer-figure-58-vs-59

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

您好!  

我正在为该编解码器设计 ADC 缓冲器电路、但我一时难以看出数据表中的两个推荐电路之间存在实质性差异: 图58和59。

很显然、它们之间有很小的差异(输入阻抗、噪声性能、BW)、但对我而言、没有理由再证明两个运算放大器是合理的。  数据表中也没有提及差异。

或许 TI 的智者能够帮助我们找出一些线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    唯一的区别是你已经提出的。 由于采用了级联滤波器、您可以使用图58选项获得更高阶的滤波、但与图59相比、没有重要的理由更喜欢该选项。 如果你不认为这是值得的成本,那么你可以使用图59没有问题。

    此致、
    Jeff McPherson