This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:

Guru**** 2928700 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS5A26542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398806/tlv320aic3100

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件:TS3A24157TS5A26542

工具与软件:

尊敬的 Gilgur-San:

 

谢谢你的答复。

 

我的请求是寻找满足以下规格要求的最低器件:

  1. "2:1 2通道器件"用于切换扬声器输出
  2. Pd > 0.75W
  3. Ron < 1Ω

 

然而、数据表中未说明 Pd 的定义。

因此、我可能无法正确理解 Pd。

我想知道 Pd 的确切定义。

 

 

此致、

铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pd 是否按如下方式计算?

    Pd = Ron * iCom^2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzuki-san:

    功率耗散通常定义为我们的最大规格、该规格与器件在不造成损坏的情况下可连续耗散的功率相关。 您从哪里得到大于750mW 的功率?  

    至于计算结果、您已经接近了! 功率耗散将是通过电源损耗的功率和通过开关本身损耗的功率的组合。 如上所述、P = IV 或 P = I^2R。 因此、如果我们知道电源电压和通过开关的电流、我们可以确定该值。 公式如下所示:  

    电源电压和电源电流是电源的 Pd、电流和开关器件的 RON。 但请注意、处于运行状态的开关数量也会产生影响。 由于您要寻找的是双通道器件、我们将其称为"2个开关"。

    我从该 E2E 常见问题解答中提取了一些这方面的数据
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063078/faq-how-to-calculate-the-max-junction-temperature-of-an-analogue-switch-multiplexer

    底部有一个 Excel、允许您输入规格、它将自动求解最大功率耗散。 不过、这些器件是简单的无源开关、因此只要符合数据表规格、就应该没问题。  

    我在上一篇文章中看到 NIR 建议使用 TS3A24157? Pd 为180mW、且 RON 小于1 Ω。 此建议是否有问题? 该器件可通过信号路径支持高达3.6V 的电压和300mA 电流、这可能会突破此处的限制。 不过、峰值稍高;脉冲占空比为1ms、占空比小于10%的500mA。  

    我认为我们应该重新评估实际电流和电压要求是什么。


    如前所述、P=I^2*R、因此 I = sqrt (P/R)= sqrt (1W/8 Ω)= 353mA (因此、如果信号超过1ms、<10%占空比、则 TS3A24157可能不起作用)。  

    对于电压、我们可以从相同的 P = I^2*R 开始、然后根据电压进行调整、得到 P = V^2/R 从上一篇 E2E 博文中、我看到您的扬声器为8欧姆。 因此、V = sqrt (P * V)。 因此、V = sqrt (1W * 8 Ω)= 2.83V。  

    因此、我认为我们需要一个可以支持353mA 和2.83V 的器件、并且我们将 RON 保持在1 Ω 以下。
    TS5A26542可能是一个不错的选择 . 它可支持高达450mA Continuous。  

    如果在上面列出的条件下使用器件、在最高温度下、两个开关均打开、并且我们获得最大电源电流和电压、这里的数学运算表明、在最坏的情况下、它只会消耗200mW 的功率。  

    但是、对于该用例中的多路复用器、RON 将为0.75 Ω。 P = I^2* R = 0.353^2 * 0.75 = 93mW。 封装热阻为102C/瓦。 因此、102C * 0.93mW = 9.5C。 因此、在当前条件下、器件将发热9.5摄氏度。 我认为这应该很好。

    谢谢!
    Rami