This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424的一个通道能否与一个2 Ω 和一个4 Ω 的扬声器并联?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1399304/tas6424e-q1-can-one-channel-of-tas6424-be-connected-in-parallel-with-a-2-ohm-and-a-4-ohm-speaker

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

嗨团队、

是否可以将 TAS6424的一个声道与一个2欧姆和一个4欧姆的扬声器并联?

此致

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn

     使用的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    输出功率是否存在限制?

    此致、

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn

     总电阻约为1.33 Ω、建议使用 PBTL。 限制将来自器件的电流限制。