This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:输出信号波形在功率增加时产生失真

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392091/tlv320dac3100-output-signal-waveform-produces-distortion-as-power-increases

器件型号:TLV320DAC3100

工具与软件:

TI 人好

我的客户在  患者多参数监护仪中使用 TLV320DAC3100。

问题:我的客户使用 TLV320DAC3100驱动2W 4 Ω 扬声器、并且随着 输出功率随着时间的增加会产生信号失真、输出功率大约为1.72W 时会出现失真波形、并且 警报声中会出现显著的线性调频脉冲。

电路如下:

类似的波形:

随着音量增加、驱动波形从正弦波变为三角波。

您能给我一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、这就是器件踢进的 DRC (动态范围压缩)。 这有助于避免输出中出现削波。 如果器件的预期使用量较大、则可能需要调整 DRC 阈值以避免 DRC 过早触发。 数据表的第6.3.10.4.1节介绍了 DRC 阈值。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们试图将 DRC 更改为低或大。

    但它也有 信号失真。

    您有更多建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您在检查输出时使用哪些引脚? 此外、您正在为器件提供什么电压? 我根据您说的1.72W 失真计算得出、在2.6V 时会导致失真。 如果您的 SPKVDD 为3.3V、查看器件数据表中的第4.12.2节、我可以想象您会失真。 您将希望 SPKVDD 在5.5V (以 SPKVSS 为基准)下达到极限、以便在1.72W 左右的功率级别下不失真。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们通过查看客户的原理图发现、交流耦合电容后、黄色曲线之前和粉红色曲线之后出现波形失真。 客户之所以在此处使用极性电容器、是因为他们希望根据我们的应用制作"喇叭关断警报"注释。 那么、您可以提供一点建议、电容的选择是否不合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否可以移除10uF 电容器并在扬声器输出后短接电感器? 扬声器输出不需要 LC 滤波器、看起来该滤波器可能会使输出过载。 如果这样做不能解决问题、请告诉我。

    此致!
    MIR