This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:麦克风接通问题

Guru**** 2821685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396803/pcm5100a-microphone-noice-issue

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件:PCM1808PCM5100

工具与软件:

你(们)好

我们产品的音频方框图如下所示



我们使用 PC 验证通道的基本功能。
对于 MIC 通道、我们通过 PC 收听设备、然后通过扬声器收听声音。

在此测试期间、我们可以听到麦克风 通道中的噪声、并且噪声随麦克风 dB 级别的增加而增加。
麦克风 和 SPEAKER 将 PCM1808用于 I2S 音频 A/D 转换、该转换传输到 PCM5100进行 D/A 转换、并发送至 PC。

设计如下:这用于音频旁路功能。

问题:

  1. 当其他 RD 将 PCM1808与 PCM5100用于麦克风 通道时、是否存在任何类似的噪音问题?
    是否有任何对策可以建议我们?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何将模拟信号发送到 PC? 另外、您在哪里听到噪声? 如果您听到扬声器中的噪声、可能会尝试尽早在信号链中倾听。 您可以在 ADC 之后用计算机测量信号吗?  

    我假设您测试的是在麦克风输入后的 ADC 模块之后的计算机上进行的录音、 麦克风到 ADC 的输入信号电平会对噪声产生很大影响。 PCM1808 ADC 中输入的最大信号电平为 VCC + 0.3V、VPP 输入的典型电平为0.6Vcc。 对于5V 的 Vcc、这意味着信号的 Vpp 应平均约为3V、而它应以0.5Vcc 或2.5V 为中心。 确保麦克风输出电压约为0.6Vcc、以实现理想的噪声性能。  

    请告诉我有关系统的更多详细信息-麦克风输出的电压是多少? 您如何将信号从 PC 发送到 ADC?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问:如何将模拟信号发送到 PC?
    A:RJ45
    问: 您在哪里听到噪音?  
    答:从扬声器(我们也删除了红色标记部分,我们也听到噪音)


    问:麦克风输出什么电压?
    A:5V
    问:您如何从 PC 向 ADC 发送信号?
    答:我们使用正常的3.5mm 音频插孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会听到您选择的电缆发出的噪音- RJ45连接器不是模拟信号的理想选择。 您是否也可以尝试使用3.5mm 插孔将 PCM5100连接到计算机? 您是否可以将 PCM5100直接连接到扬声器、无需使用 PC?

    如果这不起作用、您能否提供有关系统的更多信息? 配置、还是您的设置的图片? 像这样的系统中可能有很多噪声源、我很担心自己没有足够的信息。

    此致!
    MIR