This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:增加增益

Guru**** 2921470 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398925/pcm1809-to-increase-gain

器件型号:PCM1809
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 PCM1809进行单端输入配置的设计。 输入信号为500mVrms、需要增加 ADC 上的增益。

是否可以在不使用外部前置放大器将单端输入转换为差分的情况下增加 PCM1809上的增益?

谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    PCM1809由引脚控制、无法通过灵活地增加来增加内部输入的增益。 我建议客户评估此器件 TLV320ADC3120的软件版本、该版本具有高达42dB 信号增益的集成 PGA