This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:无音频输出

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400314/pcm1681-no-audio-output

器件型号:PCM1681

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 PCM1681、具有12.28MHz 的 SCK、3.072MHz 的 BCK 和48kHz 的 LRCK。 我将24位音频数据连接到 DATA1引脚、并以左对齐格式提供。  该 DAC 配置为与 I2C 控制接口一同使用。 我可以通过 I2C 成功与 DAC 通信、但不对默认配置进行任何更改。 我已使用示波器验证了所有信号、一切都按预期显示。 但是、我在 Vout1或 Vout2上没有获得任何音频。 ìdoing 是错的。 什么原因可能导致该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robrecht、

    如果您仅使用 两个通道 、数据深度 为24位、Fs 为48kHz、则 BCK 必须为

    BCK =  通道深度*通道数* Fs   因此、对于上述条件、 它会为 bck 提供2.30MHz。   您正在使用的 bck=32 位3.072MHz。  

    如果您修改了它、但仍然有任何问题、请将 I2S 的示波器屏幕截图发送给我、包括相对于数据的所有 CLKS 的边沿以及所有寄存器值。  

    此致、

    Arash