This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC14K:TLV320AIC14K

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC14K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398838/tlv320aic14k-tlv320aic14k

器件型号:TLV320AIC14K

工具与软件:

是否可以   使用 DOUT 和 DIN 写入控制寄存器以及从 TLV320AIC14K 的控制寄存器读取  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    否、DOUT 和 DIN 仅用于音频数据传输。 控制寄存器只能使用 SCL 和 SCA (I2C)写入。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 i2c 向芯片发送命令但不响应、用作独立从器件的单个芯片的正确 i2c 地址和 smartdm 地址是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    请参阅下图:

    您的 I2C 地址/SMARTDM 地址由控制寄存器2设置为 I2C 部分、SMARTDM 部分为0000。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不能通过 DIN 写入控制寄存器、而不能写入 I2C、则如何写入寄存器2以设置 i2c 地址、则在写入寄存器2以更改 i2c 器件地址时、我应该使用的初始地址作为 i2c 地址、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    有关寄存器说明、请参阅下表。 单个器件的默认地址为1000000。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我可以读取数据、但我写入寄存器的数据与我读取的数据不同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    您能举个例子来说明您看到的内容吗?

    请注意正确设置 R/W 位、并按照数据表中概述的读写说明进行操作。

    此致、
    Jeff McPherson