This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:如何将两个 pcm3168A-Q1连接到 MIMX8QM6AVUFFAB CPU

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400111/pcm3168a-how-i-connect-two-pcm3168a-q1-connection-to-mimx8qm6avuffab-cpu

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 IMX 8QuadXMax 应用处理器(MIMX8QM6AVUFFAB)。

我 需要将 两个 pcm3168A-Q1连接到、 我如何连接它、如何连接引脚。

谢谢、此致

 

Dov Segal

高级硬件工程师       

OSR R&D Israel Ltd.

@μ A dov.segal@osrenterprises.com

M :+972 (54) 4676731

o : +972 (0) 3 5093330.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dov:

    能否详细介绍一下您的应用以及要实现的目标?

    谢谢!
    Jeff McPherson