This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:有关使用 PCM5102A 的输出开关设计的疑问

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400225/pcm5102a-inquiry-about-output-switching-design-with-pcm5102a

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:PCM5102

工具与软件:

我想使用 I2S 通过 PCM5102生成音频、并使用 CD4052切换4个通道。

我需要通过 MCU 控制来选择4个扬声器并将它们输出到1个扬声器。 (同时不超过1个扬声器输出。)

是否需要使用一个 PCM5102A 通过多路信号分离器切换输出、如图所示?

或者、我应该像情况2一样、使用4个 PCM5102A 中的每一个来使用多路信号分离器来控制输入 I2S 信号?

请给我一些建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    我 尚未使用  CD4052 、因此我不太熟悉它的限制、但我个人想在数字域而不是模拟域中对我的信号进行多路复用。 另一方面、之前使用 CD4052、会强制您使用4 DAC、因此它会增加功耗和元件数量。 在这种情况下、最好简单地使用 TDM 信号而不是开关。

    一般来说,以上两种解决方案都可以。

    此致、

    Arash