This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:SUB PBTL 输出有噪声。

Guru**** 2422770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1397940/tas5614la-sub-pbtl-output-have-noise

器件型号:TAS5614LA

工具与软件:

问题1:声学工程师发现子输出在播放100Hz 信号时有"chichi"噪声、 请参考以下噪声波

问题2:TAS5614LA PBTL @BD 模式、您能否  同时使用 CG (1uF)和 CBTL (2.2uF)、请参考以下设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghua:

    波形是来自 EVM 还是来自单独电路板? 我想查看电路原理图、以便最好地帮助调试。 如果存在可闻噪声、则可能是输入中有噪声、并且放大器穿过噪声、输出滤波器可能不正确、或者噪声耦合到设计中的其他地方。

    您所示的滤波器可在该配置下工作、但这将取决于电感值和输出负载。 这是一个指向工具的链接、该工具可帮助您为应用创建 LC 滤波器。  https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ramsey

    使用 Eastech 新项目硼进行测试、Pls 请为您查找随附的散图参考

    我们提供了 配置工具、可帮助检查以下问题:

    问题1:为何电容( CBTL)无法设置?

    问题2:如果我们使用混合 AD 模式、如何设置 CBTL  和 CG?

    问题3:如果 Quality Factor (Q)大于0.707、 问题将出现什么?

    问题4:TAS5614LA PBTL @BD 模式、您能否  同时使用 CG (1uF)和 CBTL (2.2uF)(请参考随附的原理图)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghua:

    要使用该工具、您需要使用顶部的下拉菜单来选择所需的滤波器类型。 这将使您能够测试工具第3部分中所述的电容器和电感器的必要值。 在配置第1节后、您可以使用第2节来确定理想的值集、并使用该信息作为确定 CBTL 和 CG 的起点。 如果 Q 大于0.707、便可以开始 在高频下增加增益。

    对于问题4、提供的原理图在 BTL 而不是 PBTL 中。 对于原理图中的配置、我建议将 Cg 设置为.22uF、将 CBTL 设置为1uF。

     对于类似的应用、我通常看到共模滤波器与10uH 电感器和1uF 电容器配合使用、而不是混合滤波器。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ramsey

    感谢您的反馈。

    对于 BTL @BD OUTPUT Mode、  、我们将 Cg 调整为4.7uF 、将 CBTL 调整为1uF、可接受噪声水平的声学确认。

    我们是否可以根据这项计划作出调整? 问题可能是什么?

    我们需要进行哪些验证测试?

    Qinghua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghua:

    这些使用10uH 电感器的电容器值确实会在4 Ω 扬声器中引入较大的 Q、但可能没问题。 我会进行频率和输出功率扫描、以确保性能符合预期。

    此致、

    Ramsey