This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:从模式下需要编解码器参考时钟?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400127/tlv320dac3101-codec-reference-clock-needed-in-slave-mode

器件型号:TLV320DAC3101

工具与软件:

大家好、我研究 TLV320DAC3101的示例寄存器设置(TLV320DAC3101数据表中用于通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的第6.3.10.15节示例寄存器设置)时、我注意到 PLL 已上电、并且需要参考时钟源(例如 MCLK)、如下面的屏幕截图所示。 我想知道当 TLV320DAC3101在从模式下工作时是否仍然需要这样做? 据我所知、编解码器的时钟专门用于生成 DAC_FS、但  DAC_FS 并不等于我的主器件已提供的 WCLK?

此外、我的主器件提供的主时钟是 1.5238095MHz、WCLK 是16kHz。 我想知道这些值是否合适。 能否为我提供一个脚本、用于设置寄存器以支持这些频率?

谢谢!

——刘佳和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    TLV320DAC3101 会根据提供给器件的 BCLK 或 MCLK 在内部生成 DAC_FS、是的、它应该与 WCLK 相同。 由于器件的设计方式、您仍然需要 WCLK、但 DAC_FS 在内部用于 DAC。  

    如果 MCLK 与 WCLK 的比率低于128 (这是默认的 DOSR)、则需要 PLL。 在本例中、BCLK 大约是 WCLK 的96倍、因此您需要 PLL。 您可以在 CodecControl 软件中找到建议的 PLL 值、您可以在此处下载该软件: https://www.ti.com/tool/TLV320DAC3101EVM-U (点击 SLAC366下载文件)并运行 TLV320DAC101EVM 的仿真。 然后、单击"数字音频处理串行接口"(Digital Audio Processing Serial Interface)、然后单击"内部时钟生成模块(Internal Clock Gen Module)"以获取编解码器时钟/PLL 时钟的数字配置。 您可以输入采样率和主/位时钟频率、然后它将向您显示一些推荐的 PLL 参数。 您可以使用数据表中的 I2C 示例来布置您的 I2C 命令、但如果您需要更多有关 I2C 详细信息的帮助、我可以提供一些代码(如果您提供了您最终使用的参数)。  

    如果您在 I2C 设置 PLL 方面需要帮助、或者您有更多问题、请告诉我。

    此致!
    J·米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IHI MIR、

    感谢您的答复! 我阅读了 TLV320DAC3101数据表、发现通过设置第0页的寄存器14、DOSR 可高达1024。 这是否意味着我当前的时钟频率不需要 PLL?

    此外、TLV320DAC3101是否需要最低编解码器参考时钟频率才能正常工作? 我注意到数据表上的示例脚本使用了11.2896 MHz 的参考时钟频率(即 MCLK)、但我的主器件可以提供的最大频率是4MHz。 我想知道这是否仍然可以。

    祝你一切顺利!

    ——刘佳和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    如果 MCLK 与 WCLK 之比不是2的幂、那么 PLL 也是必需的。 在您的情况下、MCLK 与16kHz 是一个非整数关系、因此您需要使用 PLL 来使 MCLK 正常工作。 您可以使用此 Excel 计算器帮助您确定正确的值: https://www.ti.com/tool/download/SLAR163/01.00.00.00

    由于时钟树相同、您可以参阅电子表格中的 AIC3101、只需忽略 ADC FS 输出。

    此致、
    Jeff McPherson