This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:Pure Path Console 3与定制板之间的通信

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386609/tac5212-communication-of-pure-path-console-3-with-custom-board

器件型号:TAC5212

工具与软件:

我们已经准备好了定制电路板、并从 TI 下载了 Pure Path Console 3 (GUI)。 请告诉我们如何与我们的定制板通信 GUI。 我们已经暴露了 I2C。 我们是否可以使用一些 USB 到 I2C 转换器来与定制板通信?

我们提供了 BQ 系列的 USB 转 I2C 适配器。

请告知我们原理图、以便对定制板进行编程。

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    最简单的解决方案是将 AC-MB 板连接到 PC (不需要 EVM)、然后使用电线将 AC-MB 上的 I2C 点连接到定制板。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMB0板是否会工作以与 PC 通信、并且 AC-MB 板中没有定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    否、PPC3期望找到 XMOS 处理器、以便它能够正确发送 I2C 命令。 只有 AC-MB 能够用于与定制电路板进行实时交互。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们随附了 TAC5212 EVK、并且正在使用 PPC3。 我们需要知道如何使用麦克风、查看图表或其他形式的语音输入并使用放大功能在扬声器中获得输出? 麦克风信号不可视化。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    用户指南包含板载麦克风的跳线设置以及音频输出设置。 确保这些跳线设置正确无误。 PPC3还包含预设、便于快速开始 EVM 连接。  

    如果您想要以可视化方式显示麦克风数据、则需要使用 Audacity 或 Goldwave 等程序通过 USB 进行录制。

    • 将 AC-MB Audio Source (AC-MB 音频源)设置为 USB。 这意味着 USB/XMOS 处理器将提供 I2S 时钟和数据输入/输出
    • 打开 audacity/Goldwave 并将输入/输出设备设置为 EVM。
    • 可使用 PPC3通过预设或手动设置来配置编解码器。
    • 桌面上的程序现在应该正在录制。

    播放也是如此

    • 确保您的 Windows 音频设备以及 audacity/Goldwave 设置为 EVM。
    • 生成音调或提供某种音频文件。
    • 可使用 PPC3通过预设或手动设置来配置编解码器。
    • 开始回放。  

    请记住、该器件不用于驱动扬声器。 它设计用于驱动耳机或放大器的线路输出。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我们是否可以使用 EVK 的耳机实时监听麦克风输入并配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    可以但必须将 DAC 设置为输出 ADC 数据。 这是 ADC -> DAC 环回。 这将使您能够播放 DAC 的麦克风信号。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PPC3-2024_2D00_08_2D00_14-20_2D00_07_2D00_19.mp4

    我真的很抱歉这个俗气的问题,但你能看视频,让我知道设置是否正确?
    设置 J70和 J71跳线后、我可以通过连接到 EVK 的耳机听到笔记本电脑的声音。 但我无法收听数字麦克风输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    不用担心。 您的耳机驱动器在 DAC 输出中播放。 这就是您听到笔记本电脑声音的原因。 您需要将驱动器源从 DAC 更改为 ADC 输出路径。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是源和输出配置。 ADC 没有选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    请尝试"模拟旁路"选项。 这应将麦克风信号直接路由至输出驱动器。 请务必尝试调整增益、因为麦克风信号与 DAC 输入相比可能非常微弱。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 没有成功。 我们能否获得跳线设置和 GUI 设置以获得耳机上数字麦克风的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Stetho-Schematic_2D00_6.pdf

    这是我们的原理图。 我们使用数字麦克风获得节奏、经过 TAC5212处理(滤波和放大)后、我们希望将其传递给耳机。 如果可能、我们希望消除其中一个 MIC 从第二个麦克风的输出中捕获的环境噪声、该麦克风实际上正在检查患者的 HR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    现在我看到、数字麦克风不使用模拟旁路路径。 有一个数字混合选项、但在我们进入该选项之前、请参阅下面的问题。

    器件提供定制滤波(双二阶)、可让您滤除不需要的频率、例如环境噪声。 但为此、您需要通过完整的 ADC 或 DAC 信号链。 是否有可能将 ADC 输出(DOUT)环回到 DAC 的输入(DIN)中?

    此致、
    Jeff McPherson