This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:能否使用 GaN FET 作为功率级?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400759/tas5558-can-i-use-gan-fet-as-the-power-stage

器件型号:TAS5558
Thread 中讨论的其他器件: TAS5634

工具与软件:

你(们)好  

是否可以使用 GaN FET LMG3100R017 作为 TAS5558的功率级?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该没有问题、但应该进行适当的评估以确保实现理想的功能。 TAS5634是专门为此类调制器设计的功率级、因此我也会考虑使用它。

    此致、

    Ramsey