This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:PBTL 模式下的 TPA3116D2芯片的功耗问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400234/tpa3116d2-the-power-consumption-issue-of-the-tpa3116d2-chip-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

大家好、使用 tpa3116d2设计功率放大器、负载为4 Ω、电源为24V、输出 L = 33uH、C = 0.68uF。 PWM = 400kHz。
通过 DSP 控制 SDZ 和 MUTE。

上电顺序:24V 开--> SDZ_HIGH --> MUTE_LOW

静音(低电平)时、3116开始工作、观察24V 电源、电流增加0.014A (无音频输入、无负载)。 轻触3116芯片电源∞可预热。
是否正常?
我记得该电流与33 μ H 电感、差模阻抗或共模阻抗有关吗? 但它无法计算、如何计算? 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    当 MUTE 引脚为低电平且 SDZ 引脚为高电平时、器件将处于静音模式。 这意味着输出会切换、但没有音频输出。  在输出 FET 开启的情况下、您预计会产生热量。

    在静音模式下进入器件的最坏情况电流可以在数据表的第6.5节中看到。

    此致、

    Ramsey