This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:播放:PCM_WRITE:2127:写入错误:输入/输出错误

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1396905/tas2563-aplay-pcm_write-2127-write-error-input-output-error

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件: TAS2562

工具与软件:

您好!  

我将 TAS2563编解码器用于音频。 但我无法播放声音、它显示"aplay:PCM_WRITE:2127:write error:input/output error"(播放:PCM_WRITE:2127:写入错误:输入/输出错误)

$ sudo aplay -D sysdefault:CARD=AM62xSKEVM sample.wav
Playing WAVE 'sample.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
aplay: pcm_write:2127: write error: Input/output error

$ speaker-test -c 2 -r 44100 -D hw:0,0

speaker-test 1.2.8

Playback device is hw:0,0
Stream parameters are 44100Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 44100Hz (requested 44100Hz)
Buffer size range from 128 to 131072
Period size range from 64 to 16384
Using max buffer size 131072
Periods = 4
was set period_size = 16384
was set buffer_size = 131072
0 - Front Left
1 - Front Right
Write error: -5,Input/output error
xrun_recovery failed: -5,Input/output error
Transfer failed: Input/output error

$ sudo lsmod | grep snd
snd_soc_davinci_mcasp    40960  2
snd_soc_simple_card    20480  0
snd_soc_ti_udma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
snd_soc_ti_edma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
snd_soc_tas2562        20480  1
snd_soc_simple_card_utils    24576  1 snd_soc_simple_card
snd_soc_ti_sdma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
snd_soc_core          221184  7 snd_soc_davinci_mcasp,snd_soc_ti_sdma,snd_soc_ti_edma,snd_soc_tas2562,snd_soc_ti_udma,snd_soc_simple_card_utils,snd_soc_simple_card
snd_pcm_dmaengine      12288  1 snd_soc_core
snd_pcm               118784  4 snd_soc_davinci_mcasp,snd_soc_simple_card_utils,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
snd_timer              40960  1 snd_pcm
snd                    90112  3 snd_timer,snd_soc_core,snd_pcm
soundcore              12288  1 snd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我们将与软件专家联系以调查您的问题。 我会尽快回复您。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用示波器在播放期间测量从平台到 tas2563的 bck/ws clk、并在此处分享波形。