This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:替换为 TPA3116D2

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1401049/tpa3118d2-replacing-with-tpa3116d2

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

工具与软件:

大家好、我想使用一个基于两个 TPA3118D2放大器(提供4x30W 8 Ω 输出)构建的现有放大器板设计。  但根据我在论坛上进行的研究发现、我似乎无法在不降低功率输出的情况下将4 Ω 驱动器用于此设计。 要使用4欧姆驱动器并获得每通道50W 的最大功率、我应该使用 TPA3116D2放大器、当然还应配备必要的散热器。  

从我通过数据表收集到的信息以及论坛上这里的答案可以看出、除了电源板的位置外、TPA3118D2和 TPA3116D2是相同的。  也就是说、从电路设计的角度来看、是否需要进行任何更改以使用 TPA3116D2而不是 TPA3118D2?  我喜欢电路板设计、而且已经有了散热器安装点、如已计划使用的 TPA3116D2。  话虽如此、由于我没有设计电路板、是否有任何东西不允许我在此电路板上切换到 TPA3116D2?

谢谢!

Joshua Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    如果原电路板是按照我们的指南制作的、则无需改动额外的电路。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的保证。  我将仔细检查 原始电路板设计 以确保安全。  再次感谢。