Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101
工具与软件:
您好!
当我研究 TLV320DAC3101数据表上的示例脚本(第6.3.10.15节"通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的示例寄存器设置")时、我有一些问题:
1、提示对于去 POP 音设置和软步进设置我需要应用一些等待时间(如下面的截图所示)。 如果我理解正确、如果我错了、请随意更正、只有在使用耳机时才会设置"去除爆裂声"。 由于我不会在应用中使用耳机(因此也不会使用 HP 驱动器)、因此我不需要应用去 POP 音的等待时间。 另一方面、软步进设置适用于 DAC、我将使用这种 DAC、我需要等待软步进。 不过、我想知道如何计算出确切的等待时间。
此外、它说我还可以轮询第1页的寄存器63、我想知道如何准确地做到这一点、因为根据数据表、我想第1页上没有寄存器63。 另外、通过轮询、这是否意味着从寄存器中读取数据?

我想知道在这部分中分别指的是什么上电时间(800 ms)和步进时间(4 ms)。 它们都与耳机驱动器有关吗?

祝你一切顺利!
——刘佳和