This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:模型选择

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TAS2505, TLV320AIC3100, TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393633/tlv320dac3101-model-selection

器件型号:TLV320DAC3101
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505TLV320AIC3100TAS2521

工具与软件:

您好、我们目前正在 寻找一款音频编解码器模块、稍后我们可能会批量购买该模块。 以下是我们的功能图:

以下是音频编解码器的基本要求:

  1. 支持 I2S 和立体声输出 (驱动至扬声器)
  2. 可以实时调节音量(最好 也是音频 EQ)
  3. 工作电压:约4V
  4. 可以驱动小型扬声器(约1W、4欧姆)。 最好不需要外部 PA。
  5.  芯片从断电或待机模式的启动时间应很短(<4ms)、静态电流也应很小。

我们研究了下列几个选项、我们最感兴趣的是 TLV320DAC3101。 我想知道、根据我们的要求、您会推荐哪一款最合适。  我也很好奇、除了这些、您是否会推荐其他解决方案。

TI TLV320AIC3204
TI TLV320DAC3101
TI TLV320AIC3263
TI TLV320AIC3104

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 浏览了我们当前的产品、发现我们大多数具有扬声器输出的编解码器/ DAC 的额定功率都是8欧姆、而不是4欧姆。 列出的所有4个设备的最小扬声器电阻均为8欧姆、或者没有专用的扬声器输出。

    可能最适合您的器件有 TLV320AIC3100 (编解码器低于4V、额定功率为2.5W、集成到4 Ω 扬声器中)和 TAS2505 (集成 I2S 输入、I2C 控制和2.7-5.5V 电源的放大器、可为4 Ω 扬声器提供高达2.6W 的功率)。 另一个类似 TAS2505的放大器是 TAS2521。 如果您在为您的系统选择正确的编解码器/放大器方面需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    我很抱歉这么晚才答复。 我最后决定使用 TLV320DAC3101、因为它比 TAS2505等单通道编解码器更容易设置以产生立体声音频。 至于扬声器电阻问题、我们也可以使用8欧姆扬声器。 除了扬声器要求、您认为 TLV320DAC3101是否适合我们的应用? 我只在应用程序中使用扬声器而不使用耳机。 我们最关心的是芯片的建立时间、这个时间应该小于4ms (从发送 I2S 数据到扬声器发出声音)。  

    祝你一切顺利!

    ——刘佳和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    看起来 TLV320DAC3101是一个不错的选择、因为其 AVDD 的最大电压为3.6 (建议3.3V)、扬声器阻抗为8 Ω。 有一个音量控制引脚、可根据您的需要实时更改音量。 确保为 SPLVDD 提供最大电压(高达5.5V)、以从放大器获取最大输出声音。 建立时间应小于4ms、看起来初始化将复位信号拉高之后不到1ms (数据表中的第6.3.3节)。 您需要确保电源打开速度快于3ms 才能达到4ms 的目标。 该器件还具有"处理块"、这是可配置为滤波器的 DSP 块。 您可以在数据表的第6.3.10.1.1节中阅读有关滤波器的更多信息。

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    J·米尔