This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1 ||原理图||审阅||

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1398839/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-schematic-review

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具与软件:

你(们)好  

i m 将编解码器 IC 用于 ti。 下面是我在我们的设计中提出的设计要求。

1. 要求外置扬声器为1.4W (8欧姆)。

2.需要外置麦克风  

3.接口 I2S

请查看随附的原理图。

谢谢  

Rahul Rai

e2e.ti.com/.../tlv_5F00_codec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此编解码器 IC 连接到 I MX 8M 增强型 处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中看、我有一些注释。

    您应该将数字接地和模拟接地分开。 DVDD、IOVDD 和 DVSS 应连接到数字接地层、而 AVDD、DRVDD 和麦克风/扬声器输出可连接到模拟接地层。 然后、您可以使用"星形接地"技术连接两个接地平面、并将连接放置在器件的中心以更大限度地降低噪声。 TLV320AIC3104数据表中的图13-1中提供了分离接地的布局示例。  

    另外、您可能需要在 RDOTner 和器件上的 MIC2L/R 输入端之间添加一个电容器。 设备的输入应是交流耦合的、这将不允许将调谐器产生的外部直流偏移引入麦克风信号路径。 麦克风信号路径具有内部共模偏置、因此添加直流失调电压会影响信号质量并可能导致削波问题。 在数据表的示例原理图中、他们使用了0.47 μ F 电容器、但您可以根据所需的高通截止频率选择电容器尺寸。 使用公式 C > 1/(2*PI*R*f)、其中 f 是截止频率、可以选择20Hz 作为音频速率、R 是 PGA 设置的输入电阻。 您可以在数据表中找到输入电阻值。

    AVDD 和 DVDD 的电压处理具有不同电平、看起来不错、只需确保将模拟接地和数字接地分开。 与放大器的连接似乎正确。 如果您在此设计中需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致!
    J·米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IOVDD 电压电平如何? 3.3V 可以还是1.8V?? 请提出建议

    我将 I2S 接口连接到 im8m + 1.8V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IOVDD 应该可以是3.3V、IOVDD 可以提高到3.6V (相对于 DVSS)。 有关这些值、请查看数据表中的第8.3节。 I2S 输入电压约为1.8V 时、该值应该没问题。 数字输入的高电平为0.7*IOVDD、低电平为0.3*IOVDD。 因此、您可以在0.99-2.31V 范围内的任何位置使用数字输入、一切都没有问题。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR