This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:TA:最大值125℃ 还是85℃?

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391422/rc4580-ta-max-value-125-or-85

器件型号:RC4580

工具与软件:

你好、员工

RC4580数据表(SLOS412D)在第4页6.3建议运行条件中说明了:
TA:-40 (最小值)、+125 (最大值)。

但同样的数据表还在封装信息下说明 Op Temp (℃º C)为-40至85。

问:Ta 125℃ 或85℃ 的最大值是多少?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:  

    Ta max 应为125C、如数据表运行条件和电气特性表中所述。 这是我们将努力解决的封装信息错误。 感谢您提醒我们注意这一点!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    很好的一天、很抱歉或者跳进去。

    我想知道 TI 何时会更新数据表吗?

    TI 还将在第6页更新图5、6、7、8、9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hiap、  

    我可以向内部团队了解封装信息更新需要多长时间、但在网站上看到这些更改可能需要几周或几个月的时间。  

    "Typical Characteristic"曲线不会发生变化、因为它们是 图中指示的特定温度范围或25°C 下的特征。

    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    谢谢、他指出、这可能需要几周到几个月的时间。

    由于 Vcc =±5V 和 TA =-40°C 改为125°C 写在电气特性和运行特性中、

    您能否仔细核实您的内部并要求根据它更新图形(图5、6、7)?

    图8似乎也是错误的、请帮助查看。

    我们将感谢您的及时支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hiap、  

    不保证典型特性、我们并不总是提供可在数据表上发布的过热数据。 此数据表源自较早的器件、我们较新的器件通常具有更多的过热曲线。  

    如果您对于 特定的 典型规格有特定的应用问题、请告知我们、我们可以帮助解决这些问题。 但是、我们的内部 业务团队可以自行决定是否在旧版数据表上发布新数据、我们会根据具体情况处理这些请求。  

    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    感谢更新 数据表第15页上的封装信息。

    我发现 TI 将其修改为 -40到125。

    但是、客户一直要求我们更新 图(图5、6、7)、因为 电气特性和工作特性= Vcc= ±5V、-40℃ 至125℃  

    以下是客户的评论:

    1) 1)图5 ~ 7应在-40°C 到125°C 之间具有图形线。

    2) 2)图9是正确的、图8似乎不正确、我们需要正确的输入偏置电流与温度间的关系特征图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hiap、  

    您能解释一下客户是谁、以及他们为什么希望典型图具有更大的温度范围(图5-7)?  

    我已向内部团队注意到图8错误、但此更新将需要更长的时间来纠正。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hiap、  

    由于这已经离线、我会以 TI 认为已解决的方式标记该主题。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley