This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140-Q1:96kHz 左右的 FSYNC 频率容差

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1401372/pcmd3140-q1-fsync-frequency-tolerance-around-96-khz

器件型号:PCMD3140-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCMD3140

工具与软件:

我想在 FSYNC 频率略微低于96kHz (~1-2%)的情况下操作器件、以与外部器件同步。  这是否会给 PCMD3140的内部运行带来问题?

(注意:BCLK 仍将恰好保持为 FSYNC 频率的32倍。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    1%到2%的偏差不会给器件内的 PLL 和自动时钟配置带来问题。 由于支持 BCLK 和 FSYNC 之间的比率、用于生成内部时钟的分频器甚至会正确输出。

    此致、