This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 -原理图检查并建议

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1401532/tlv320aic3254-tlv320aic3254---schematic-check-and-advise

器件型号:TLV320AIC3254

工具与软件:

您好!

我们已经讨论了 TLV320AIC3254 EVM  

目前、我们正在设计 TLV320AIC3254元件

我想要求审阅原理图(也随附 PDF)

还有几个问题

1.8V 和3.3V 由外部供电(在另一页上)

2. I2C 和 I2S (WCLK、BCLK、DIN、DOUT)等。 已连接到 FPGA  (在另一个页面上)

以及几个问题:

如何实现单声道声音? (输入和高功率输出)
L 和 R 之间是否需要短接? 还是仅连接 R?  

2.如何实施耳机检测?

线路输出和高功率输出之间的区别是什么?  

是否可以仅使用高功率输出?

4.如何实现或连接此处音量增加/减少

谢谢!

Amit Perry

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3254-_2D00_-preliminary.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    1) 1)不要将左右输出短接在一起。 如果您需要单声道、只需关闭右侧通道驱动器的电源、仅使用左侧通道。

    2) 2)请参阅 应用参考指南的第2.11.1节

    3)线路输出用于驱动更高阻抗的负载、例如传输线或放大器的输入阻抗。 高功率输出旨在驱动16 Ω 或32 Ω 耳机中的低阻抗负载。 它们是完全独立的、因此如果要使用 HP 输出、而不使用 LO 输出、这是可以的。

    4) 4)电流上升/下降通过 I2C 寄存器写入来完成。 信号链中有几个不同的位置可以控制音量、但最简单的是"数字音量控制"。 这可以在 ADC 和 DAC 端完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    感谢您的快速回复

    当我使用 Mono 时、我将仅使用左声道输入、左声道 HP (HPL)

    我应该如何处理正确的通道输入? 悬空? 或将其接地?

    输出、会怎样呢? 我是否应该让它保持悬空?

    谢谢!

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    对于右通道输入、通过0.47uF (或类似值)电容将交流耦合到 GND

    对于右通道输出、应保持悬空。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您现在可以回顾一下原理图吗?

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3254-_2D00_-preliminary_5F00_MONO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、这看起来正确、但 IN2和 IN3上的电阻不是必需的。  

    此致、
    Jeff McPherson