工具与软件:
您好!
我们已经讨论了 TLV320AIC3254 EVM
目前、我们正在设计 TLV320AIC3254元件
我想要求审阅原理图(也随附 PDF)
还有几个问题
1.8V 和3.3V 由外部供电(在另一页上)
2. I2C 和 I2S (WCLK、BCLK、DIN、DOUT)等。 已连接到 FPGA (在另一个页面上)
以及几个问题:
如何实现单声道声音? (输入和高功率输出)
L 和 R 之间是否需要短接? 还是仅连接 R?
2.如何实施耳机检测?
线路输出和高功率输出之间的区别是什么?
是否可以仅使用高功率输出?
4.如何实现或连接此处音量增加/减少
谢谢!
Amit Perry