This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:16通道 TDM 支持

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403120/tlv320aic3104-q1-16ch-tdm-support

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户有关于 TLV320AIC3104-Q1上的 TDM 模式支持的问题、我会在这里发布、以便他们在我不在办公室时跟进。

该器件能否通过支持48kHz 采样、每个时隙32位 16通道 TDM  = 24.576MHz 位时钟?   

其中2个通道将用于音频编解码器、但其余通道将用于同一 TDM 总线上的其他音频器件。   

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、它能够以 该 BCLK 速率工作。 48kHz * 32位/每通道* 16个通道= 24.576MHz BCLK。 如果通道1和2应在帧中彼此相邻、请确保编解码器设置为 DSP 模式。

    此致、
    Jeff McPherson