This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:音频 ADC 和 MEMS 麦克风选择建议

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, PCM1809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402479/pcm1809-audio-adc-and-mems-microphone-selection-recommendation

器件型号:PCM1809

工具与软件:

嗨、团队:

我正在从事新的 TI LaunchPad 设计、该设计将支持电介质检测功能。 我正在寻找用于信号检测的音频 ADC。 然后找到可以满足要求的音频器件(PCM1809)。

我还发现 PCM1809EVM 在板中集成了麦克风。

您能为音频 ADC 器件和麦克风器件提供一些建议吗?

如果您可以帮助定义我的 LaunchPad 上的音频器件型号、会很有帮助。 同时、如果要在电路板中集成功能、请告诉我应该注意的任何提示。

B.R.

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我很难为您的用例选择完美的麦克风。 但以下是需要考虑的重要因素:

    灵敏度-定义为播放给定测试信号时麦克风的 dBV 输出。 根据您共享的麦克风、它 在承受94dB SPL 时的灵敏度为-37.5dBV。 考虑当麦克风录音信号时、希望 ADC 接收的电压大小、并选择适当的灵敏度。 请记住、麦克风输出总是很小(大约为几十毫伏 RMS)。

    带宽-由于您正在进行语音操作、您可能需要全音频带宽。 20Hz 至20kHz 或与其接近。 高质量语音通常驻留在200Hz - 8kHz 频段。

    功率要求-非常简单、请确保系统中提供了偏置麦克风/为其供电所需的电压。

    方向性-像这样的 SMD 麦克风很可能是全向的、但请考虑您是否希望麦克风从各个方向接收声音、或者仅在特定方向接收声音、例如麦克风前面但不在麦克风后面。

    我们在一些较新 EVM 设计中使用的麦克风、其性能可能优于 PCM1809 (旧设计) https://invensense.tdk.com/products/analogue/ics-40720/

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您在此处提出的建议、非常有帮助。

    这里还有一个问题、您能告诉我较新 EVM 的器件型号吗、我可以仔细检查用户指南以供参考。

    我们在一些较新 EVM 设计中使用的麦克风、该麦克风的性能可能优于 PCM1809 (一种较旧的设计)的麦克风: https://invensense.tdk.com/products/analogue/ics-40720/

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    它是 ADCx140EVM: https://www.ti.com/tool/ADC3140EVM-PDK

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    B.R.

    SAL