This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:20-200Hz 噪声问题

Guru**** 2418150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400129/tlv320aic3254-q1-20-200hz-noise-issue

器件型号:TLV320AIC3254-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

下面是使用音频处理器的客户测量的 THD 和 THD + N 图片。
(1)以 THD (图1)为例、200Hz 后、它降低到大约0.02%、但我仍然无法有效地将其从20Hz 降低到200Hz。

(2) Vrm+N (图2)增加增益(THD 大约为0.7V)后、总体噪声得到改善。 比较图3中的部分是在增益非常小的时候测量的(Vrms 仅约80mV),
我们希望整体 THD 能在0.05%到0.02%之间、且 THD + N 器件应低于-70dB。


对接线或寄存器是否有任何调整建议?

 e2e.ti.com/.../Codec_5F00_I2C_5F00_FirstPlay.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能告诉我 C193和 C197使用哪种类型的电容器吗?

    另外、我认为我不遵守您的测试设置。 0.7Vrms 高于线路输出驱动器支持的满量程输出。 这应该会导致削波、从而产生谐波失真。 您能否以1kHz 的频率共享信号的 FFT?

    您应该测试 THD + N、使输出等于-1dBFS。 这为您提供了最强的信噪比。 较低的输入信号会导致较差的 THD + N 性能。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    C193和 C197采用0603封装、测试过程报告如下所示

    e2e.ti.com/.../Audio-_2800_002_2900_-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的评分

    我所说的电容器类型是指 C193和 C197是否为陶瓷型电容器? 陶瓷电容器会在低频下降低 THD + N、这正是您的图让我想起的一点。

    我的下一条建议是准确测量 THD + N 差在信号链中的出现位置。 例如、测量 C196、C99、和 C211上的编解码器输出。 由于该信号流中有多个 IC、因此需要确定确切的故障点。  

    此致、
    Jeff McPherson