This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:EVM 支持和管理双通道 USB 输出?

Guru**** 2418170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402150/adc6140evm-pdk-evm-support-2-channel-usb-output

器件型号:ADC6140EVM-PDK

工具与软件:

6140 EVM 支持8 PDM 麦克风、我的用例。  如果我使用 Audacity 或 Audition、无论选择什么选项、它都会强制进行立体声录音。  我发现在另一个论坛中讨论了一个类似的限制、该限制仅与 UAC2.0立体声相关。

这是一个严重的发展问题。

如果 TI 无法开发/提供大于立体声的 UAC2.0驱动程序、您是否可以建议使用其他驱动程序/方法来实现大于2个通道的 USB 录制?

谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    正确、Audacity 仅允许进行立体声录音、请尝试使用 Goldwave 软件、它应该允许您使用 ADC 通过 USB 进行多达8个通道的录音。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  大多数情况下都是这样。  Goldwave 现在正在记录8通道16位。  向前迈出了巨大的一步...听起来很棒。

    我现在的问题是尝试获取 ADC6140的全分辨率、这需要24位或32位记录。  对于 TDM-24 (在 PPC 菜单中)、TDM-总线/驱动器似乎容易混淆、但是 TDM-32似乎导致正常 PCM 采样(高8位未环绕)。

    我已经和金浪战斗了90分钟,无法说服它记录在24/32位。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。  我找到它:选项->文件格式。  我快起来了!!  我们也会提供。  Chris、非常感谢您的快速回复