This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:规格检查

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402398/pcm6260-q1-spec-check

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

你(们)好  

是否有办法在 win10和 win11系统下使用 pcm6260而不使用 PPC3和 EVM 电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    配备 AC-MB 的 EVM 板具有一个集成 XMOS、可将 USB 转换为 I2C 进行通信、从而更轻松地进行评估。 如果您具有带测试点或接头的定制电路板、允许您通过适配器从 USB 传输 I2C/SPI 通信、那么这是可行的。