This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:PCM2706C 无法识别为 USB 设备

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402827/pcm2706c-pcm2706c-not-recognised-as-usb-device

器件型号:PCM2706C

工具与软件:

尊敬的社区:

我在使用 PCM2706C 的电路上遇到问题。 我根据数据表中的示例2设计了我的原理图。 很遗憾、我的 PC 会抛出错误消息、表明无法识别 USB 设备。 我测量了电压、引脚 VDD 的3.3V 正常。 但是、振荡器引脚都约为1、4V、它们之间的差异约为0.1V。 示波器未测量振荡。 原理图附在后。 您能评论一下吗? 我已经尝试用同样的错误构建第二块电路板。

此致、

圣地亚哥

e2e.ti.com/.../circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    可以看到、VBUS 引脚和 D+和 D-引脚连接在一起。 这种连接器看起来像 Type C 连接器、因此我可以确定、无论您连接的是什么、都支持 USB 2.0、而且不会尝试使用 USB 3.0

    此外、如果意外使用的 USB 线缆没有通过其连接电源或数据、这也非常容易。 因此、我会尝试确认该电缆既能与其他硬件配合使用、也能通过示波器验证 VBUS、因为您已经提到了 VDD 没有问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 您是对的、我使用的是 Type C 连接器、但我知道该器件使用的是 USB 2.0

    我尝试了两种可与其他设备良好配合的类型 C 电缆。 他们都给了我同样的坏反应。 然后、我使用老式 A 型电缆并将另一端直接焊接到 PCB 上。 这并没有改变问题。 因此、我认为我可以验证、电缆和 Type C 的使用都不是问题所在。

    在 VBUS 引脚上测得的电压为5V、您为什么认为我应该使用示波器? 您的意思是 VBUS 线路上可能会有高频噪声? 我试过了、VBUS 上没有噪声。

    还有其他想法吗?

    此致、

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新动态:

    我尝试在连接 USB 电缆后不久测量振荡器引脚上的电压。 有趣的是、振荡器在前2秒内正常工作(恰好是12 MHz)、然后关闭。 我一开始没有意识到这一点、因此我认为振荡器可能是问题所在。 但是现在芯片似乎在2s 后就关闭了、这就是我的 PC 上弹出错误消息的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    首先可以尝试从 PC 上的设备管理器中删除设备? 如果未插入、您将需要检查是否存在隐藏器件。 这样、它将忘记编解码器并重新初始化器件。 我还会对在不同 PC 下是否发生这种情况进行实验、因为您提到过它发生在多个板上。

    您是否还可以尝试移除振荡器并向 XTI 引脚提供外部12 MHz 时钟? 此外、SSPND 标志的行为是怎样的?

    此致、
    Jeff McPherson