This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MDEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1400521/tas5806mdevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TAS5806MDEVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 TAS5806MDEVM 的 CE/EU 符合性声明; 产品带有 CE 标记、我们有库存、但缺少 CE/EU DoC。

它不是在 T. 我也是网站。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请允许我内部核对为何缺少此文档。 我们可能需要重新生成这个 DOC、因为它是5年前发布的。 我会在获得更多信息后立即回复您。

    此致、

    Nayeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将等待听到,然而,最终,并无视"为什么"它是缺失的 T. 我的记录和/或5年前没有提出,产品是 CE 标志因此,制造商,即 T. 我有义务 ** 起草 CE/EU 符合性声明。  
    Mouser USA 作为欧盟的进口国有义务 ** 持有其投放到欧盟市场的 CE 标志产品的 CE/EU DOC 副本。

    ** 您可以参考所有 CE 指令(包括 RoHS 指令2011/65/EU)下对 CE 标志产品的制造商和进口商规定的义务。

    提前感谢您在解决这一合规性差距方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我懂了。 我们会在获得更多信息后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将请求提交给合规团队以颁发新的 DOC。 甚至可能需要1到2周。 当我们收到文件时、我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是 TAS5806MDEVM 的文档。

     e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TAS5806MDEVM_5F00_20240822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、完美。 现在将关闭该查询。