This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:如何将 TAS6754-Q1应用添加到 PPC3 GUI?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1, TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1401749/tas5414c-q1-how-to-add-tas6754-q1-application-to-the-ppc3-gui

器件型号:TAS5414C-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS6754-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我将评估 TAS6754-Q1 EVM。 但它不是正式材料、、因此我必须使用 TAS5414C-Q1进行加载。

我已经在 PC 上安装了 PPC3、它的版本是最新版本(V3.2.1)。

我在 GUI 上找不到有关 TAS6754的任何框、如下所示。 我得向你寻求帮助。

如果您能帮助我解决这个问题、 我想我会得到更多。

如何将 TAS6754-Q1应用添加到 PPC3 GUI?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua

      请通过以下链接获取、谢谢。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6754-Q1-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载此文件、但无法将其添加到 PPC3 GUI。

    我想当我登录时、只要可以在线使用 PPC3、您就可以授予我该权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua

     如果在登录后找不到应用程序、可使用 PPC3打开您下载的安装文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队:

    我曾尝试打开 TAS6754-Q1文件、但找不到后缀为"*。ppc3app"的相关应用

    请告诉我可以在 TAS6754-Q1应用文件中的哪个路径找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua

     选择"All Files"(所有文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队:

    感谢您的答复。

    我试图选择"所有文件",但我找不到任何可用的文件。

    请详细描述它、以便我可以快速获取"*。ppc3app"文件。

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua

     安装文件为"TAS6754.tar.gz (gz)"。 我想您说过您是在8月20日下载的。

    我已下载此文件、但无法将其添加到 PPC3 GUI。

    我一直在谈论这个文件:

    可以使用 PPC3打开您下载的安装文件。

    .ppc3app 文件是寄存器设置文件、您可能需要将所有设置保存在应用程序中、然后下次再打开。 当然、在您安装应用程序后会发生哪种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队:

    感谢您立即访问 TAS6754。

    非常感谢。