This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:使用 PCM6260-Q1的测试设置

Guru**** 2418090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1399038/pcm6260-q1-test-setup-using-pcm6260-q1

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

如何测试 PCM6260-Q1的音频性能?

我们是否能够使用 Audio Precision 来测试其 THD /通道间隔离性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Audio Precision 可用于测试 PCM6260-Q1的性能。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的答复。 能否就测试方法提供一些指导? 我只使用 AP 来测试音频 PA 产品、不知道如何设置模拟输出和数字输入来测试 PCM6260的 THD 等规格。

    此致、

    jass

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    接下来、我将使用 AP 配置的屏幕截图跟进此线程、并描述用于测试的设置。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lakshmi!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    仅仅是一周的剩余时间是在印度的假期,所以拉克什米将能够在下周初与你跟进,如果不是星期一。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    附加的文件包含用于使用 APx555测试 PCM6260器件的输出/输入配置。 请参阅相同内容。

    e2e.ti.com/.../APx555_5F00_Settings.docx

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!