This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:备选器件

Guru**** 2644685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008, PCM3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403197/pcm3008-alternative-device

器件型号:PCM3008
主题中讨论的其他器件: PCM3002

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户遇到 PCM3008上的噪音问题。

下面的主题提供了详细信息。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1342711/pcm3008-noise-from-vout-even-when-there-is-no-input-signal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM3008%20kuwahara#

他们正在考虑使用替代器件。
您推荐哪种器件?

我认为 PCM3002是不好的候选人、您能强调一下 PCM3008和 PCM3002之间的一些差异吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    PCM3002是 PCM3008在许多领域的升级版:SNR+N、THD、DNR、位分辨率、并消耗更少的电源电流。 然而、它们不是引脚对引脚兼容的、为了代替 PCM3008设计该器件、需要一些返工、但您将获得更好的整体性能。

    此致、
    Jeff McPherson