This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:THD 与输出功率间的关系

Guru**** 2761725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1393798/tpa2012d2-thd-vs-output-power

器件型号:TPA2012D2

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答吗?
1.关于数据表中的图4、数据是由 YZH? 或 RTJ? 如果由 RTJ 获取数据、您是否会提供 YZH 软件包的数据?
2.关于数据表中的图4、这些数据是由双通道输出同时获得的?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 藤原山、  

    我不确定该数据采用的是哪种封装、但我可以使用我们的 EVM 和 BGA 封装来获取一些数据并报告。 请允许我花几天时间收集这些信息。  

    2.这是一个通道的输出功率、但在采集这些数据时两个通道都将输出。  

    对于这些数据  、我将使用如图所示的4欧姆负载、1 kHz 信号和6 dB 增益。 客户希望看到哪个电源电压?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney-San:

    客户希望获得以下数据。 请你支持它吗?
    -电源电压:5V
    负载:4欧姆、6欧姆、8欧姆
    -增益:+6db
    -输入信号:正弦波/ 1KHz
    -输出通道:两个双通道输出
    -封装:两个 YZH 和 RTJ(客户想知道两者之间的功率级别差异。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 藤原山、  

    如果客户希望了解不同负载条件下封装之间的功率等级差异、可通过下图了解他们的更多需求。  

    封装之间的输出功率相同、但 BGA 封装有热限制。 BGA 封装具有限制的范围在图中用虚线标记。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney-San:

    客户希望查看其请求的数据。 请您按照客户的要求获取数据吗?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 藤原山、  

    我无法使用 QFN 封装获取数据、但数据应该是相同的。 唯一的区别是 BGA 封装的热限制。 我可以使用 BGA 封装获取数据、但我需要几天时间才能获得 EVM。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否获得了 BGA 封装的 EVM? 客户正在等待数据。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我有 EVM。 我最后还发现我们在数据表图中显示的一些数据是我可以分享的 QFN 封装数据(仅适用于8欧姆的情况)。 我也有一些但并非所有数据取自 BGA 封装。 请预计明天会有数据。 为延误道歉!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我刚刚通过电子邮件联系了一个 PowerPoint、其中包含所需的测试数据。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特