This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:在 TAS6424EQ1EVM 中通过 TDM8模式获取4通道数字数据信号的方法

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1401685/tas6424eq1evm-way-to-get-4-channels-digital-data-signals-using-tdm8-mode-in-tas6424eq1evm

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1

工具与软件:

我将通过 TAS6424EQ1EVM 中的 SDIN1输入引脚提供4通道 TDM 输入。 使用 TDM8模式配置、我能够 通过4个扬声器收听音频。 我可以通过任何跳线抽头4通道数字输出数据信号吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我正在尝试理解您的描述。  借助 TAS6424EQ1EVM、您可以将来自外部源的 TDM8信号提供给我在 EVM 上提供的接头引脚。  如果要将数字音频以菊花链形式连接到另一个 TAS6424E-Q1器件的其他4个通道、则需要通过外部来源执行此操作。  我们不提供使用 EVM 执行此操作的任何方法。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢快速响应。 我不想在这里使用菊花链。 我只需要验证我通过 SDIN1引脚以 TDM 方式发送的4通道音频数据。  
    例如、假设我使用 TDM8模式" 0x11、0x22、0x33、0x44"将该数据流发送到 SDIN1引脚。 它将转换为实际音频并在4个扬声器之间播放。 因此、如果数据值为0x11、0x22、0x33、0x44、我需要验证每个通道的数据。 EVM 中是否有任何引脚传输全部4个通道对应的数字数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajul,

    不确定您需要什么、但我会告诉您什么是器件和 EVM 功能、所以您可以尝试测试通道。

    您将需要使用 I2C 来控制数据。  使用第23页的表9-1和寄存器0x03位3和5、您可以更改器件使用的时隙。  音频输出将转到指定的通道输出。

    EVM 不生成 TDM 信号。  您将需要从外部源生成这些函数。  您应该能够测量插槽的源。  您的源可以打开和关闭到每个插槽的数据、以便您可以看到它进入了正确的通道。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg! 它可以解决我的疑问。