This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:削波正弦波形的输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403953/pcm1681-output-of-clipped-sine-waveforms

器件型号:

工具与软件:

您好、专家。

请尽快告诉我 PCM1681削波正弦波形的输出。

下图显示了削波正弦波形从 FPGA 输出时的电路配置和观察波形。

在1kHz 和2kHz 下、波形正常输出、但在3kHz 下、波形无法正确输出。

从 FPGA 到 DAC 的输出数据如下图所示。

PCM1681为 H/W 控制、LRCK = 16kHz、SCK = BCK = 4.096MHz (=256fs)。

LPF 电路如下图所示。

请告诉我、如何根据 FPGA 的输出波形在3kHz 时从 PCM1681进行输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在帖子中的器件型号中犯了错误、因此我将再次发布它。