This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:4 TAS6424 EMC 建议

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403633/tas6424e-q1-4-tas6424-emc-advice

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

@μ A Gregg Scott  

(1)如果我们在同一电路板上起诉4个 TAS6424、我们应该怎么做来防止 EMC  

布局   :IC 和线圈位于同一侧

扩频 :现在全部为±5%

PWM FRE :现在全部都:480k

其他人的建议 ?

 (2)关于 EMC ,当 IC 和线圈在同一侧  或 IC 和线圈在不同的一侧时更好(图层1中为 IC ,图层6中为线圈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 Derek 联系您了解有关布局 EMI 缓解的更多详细信息

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg Scott

    感谢 U 回复、我的电子邮件是:  liang-lv@alpine-china.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将发送电子邮件进行 原理图和 PCB 审核。