This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:音频以随机时序停止

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1397026/tas2110-audio-stopping-in-random-timings

器件型号:TAS2110

工具与软件:

我在使用 TAS2110音频放大器时遇到问题。 当音量设置为85时、音乐会以随机间隔间歇性停止播放。 我已经尝试将增益调整到各种级别、但问题仍然存在。 有趣的是、当卷设置为80或更低时、不会发生此问题。

您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢您提供任何指导或执行故障排除步骤。

这是原理图、



为了使 测试我正在使用 alsamixer,但当错误发生时,我没有收到任何错误消息。

我移除了铁氧体磁珠和电容器、错误似乎已纠正。 但我无法理解为什么这两个部分会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    对原理图的一些注释:

    • VBST/PVDD 节点显示了1x10uF/10V 以及1x100nF/50V 电容器。 您应该使用额定电压更高的电容器以及更高的去耦电容。 使用2x10uF 或1x22uF。 由于 VBST 和 PVDD 位于 IC 的对侧、因此您应该在靠近每个引脚的位置放置一个1x10uF。

    可能发生的情况是升压操作不稳定。 输出端的铁氧体/电容器可能会在快速边沿瞬变期间产生一些电流峰值、从而导致升压电源发生故障并需要一些时间才能恢复。

    您可以读取寄存器0x24和0x25来检查是否有任何被触发的中断可以提供有关该问题的线索。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的建议。 我进行了建议的更改、将电容器替换为更高的电压和电容值。 我很高兴地通知您、放大器问题已得到解决。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道!

    感谢您发送编修。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师