This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:有关连续短音频播放的问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403522/tas2505-a-question-about-continuous-short-audio-playback

器件型号:TAS2505

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个应用、在该应用中、一旦触发开关、将播放非常短的声音(~18ms、以 I2S 数据的形式)。 但是、如果我同时按下两个开关(几乎)、I2S 数据的这两部分将重叠和冲突、并且这两个声音都将丢失。 我正在使用 TAS2505。 现在、我们的实现是在按下第二个开关之前停止 I2S 数据的第一段、以便可以播放第二段 I2S 数据、但这样并不理想。 我想知道是否可以通过算法或硬件方式混合多个 I2S 数据来解决此问题。 如果可以帮助解决此问题、我也愿意使用其他形式的数据来表示音频、而不是 I2S。  

祝你一切顺利!

Jihe Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihe:

    问题似乎是每次播放命令启动时、输入时钟与数据一起中断、对吗?
    受控方必须能够只中断/重新启动数据、而不影响时钟。
    该放大器支持单个音频接口、因此不能混合多个音频源。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师