This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:支持在 Eyenix EN675-M1 ISP 中运行的 Linux Kerner 4.2的驱动程序

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403692/tlv320aic3253-driver-support-for-linux-kerner-4-2-running-in-eyenix-en675-m1-isp

器件型号:TLV320AIC3253

工具与软件:

大家好、

大家好!

在我们的一个设计中、我们将 TLV320AIC3253音频编解码器与 Eyenix EN675-M1 ISP 进行连接。

要求使用具有音量控制功能的立体声数字 MIC。

此 ISP EN675-M1在 Linux 内核4.2上运行。

您是否有此内核的驱动程序?

如果是、请分享相同内容。

此致、

Harikrishnan T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来我们没有任何驱动程序支持此具体器件、但有 Linux 内核驱动程序支持 TLV320AIC32x4系列器件或 TLV320AIC326x 器件。 您可以尝试 tlv320aic32x4 或 tlv320aic326x 驱动程序、但可能必须编辑驱动程序代码本身。 您可以在此处阅读有关 Linux 驱动程序支持的器件的信息: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773056/faq-linux-drivers-device-drivers-for-aic31xx-dac31xx-aic325x-aic320x-aic326x-aic321x

    如果您可以、我建议切换到已支持 Linux 驱动程序代码的不同器件、以实现最简单的实现。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您的答复。

    您能否建议在使用 TLV320AIC32x4 (或) TLV320AIC326x 驱动器时必须进行哪些更改? 因此我们可以用于 TLV320AIC3253。

    此致、

    Harikrishnan T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不知道文件的哪些部分需要更改。 但是、如果代码中有一部分查找器件的特定"名称"、则需要将其更改为3253。 如果您不是 Linux 音频驱动程序专家、我建议您使用其他具有驱动程序的音频编解码器、因为我们的团队中没有任何人可以支持非 Linux 内核音频设备驱动程序。 抱歉。

    此致!
    MIR