This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:MATLAB 编译器运行时

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403334/tac5412-q1-matlab-compiler-runtime

器件型号:TAC5412-Q1

工具与软件:

安装 TI PurePath 时、还将安装 MATLAB 编译器运行时。 我需要您提供有关使用 MATLAB 编译器运行时的免责声明。

我们公司的 IT 人员对我的计算机上安装的 MATLAB 编译器运行时感到担忧。 不过、我不打算安装它、我需要它来使用 TI PurePath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    我们提供 PurePath 下载的一般免责声明、并接受许可协议中的条款:

    e2e.ti.com/.../Internal_5F00_Use_5F00_License3.0.3_5F00_10341.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们将该信息作为业务实体而非个人使用、因此 TI 提供的最新文档未对这一点进行说明。 我需要 TI 确认、法律允许公司使用安装具有 PurePath 的 MATLAB 编译器运行时、而无需任何许可问题。

    或者、请说明将 MATLAB Runtime 与 TI 软件结合使用是软件包的一部分、不涉及版权问题。 不一定需要对其进行记录(尽管这是最理想的情况)、但如果您可以通过电子邮件提供此保证、我们的 IT 部门也会接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续离线。