This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:通道同步输出?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403770/tas6584-q1-channel-sync-output

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

TI 专家、

由于 TAS6584输出 CH 无法交换或分配给特定的输入 L/R 流。

因此、我将 SDIN1作为 SDIN2连接到 GPIO1。

因此、我希望 CH 1/3和2/4相同。

如果我将 CH1-4单独连接到扬声器、一切看起来都正常、L/R 流也符合预期。

但是、当我使用 CH1/3作为双放大器连接时、音频看起来不太好。

我可以知道如何解决吗?

CH1/3或 CH2/4是 SYNC 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否提供一些双放大器设置图?  另外、您能否发送一些示波器屏幕截图、以便我们看到"不良"音频?

    此致、
    Gregg Scott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢你的帮助。 实际上、我还没有测量数据。

    如下面所示连接双放大器、声音肯定不好。

    CH1=>R-Speaker low frequency input、 CH3=>R-Speaker high frequency input、  

    Ch2=>L-扬声器低频输入、 Ch4=>L-扬声器高频输入、

    我之前对其他 TI 芯片进行的设置和结果完全相同。

    因此、我不确定 CH1/3和 CH2/4是否存在同步输出问题或延迟问题?

    再次感谢您的专业帮助。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我假设您在使用 EVM。  默认情况下、EVM 设置为采用 I2S 输入。  您需要确保将寄存器9F 设置为0x10、以使 SDIN2作为输入。

    此致、
    Gregg Scott