This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:在从模式下使用非标准采样频率

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404319/tlv320adc5120-using-non-standard-sampling-frequency-in-slave-mode

器件型号:TLV320ADC5120

工具与软件:

通过在非标准 FSYNC = 46.875kHz 的情况下使用 I2S 来对我们进行限制。 需要器件处于从模式。 因此、使用3MHz 的 BCLK 创建 I2S 总线(在定制板上、而不是 EVM 上)。

无论我们是否使用自动时钟配置、这都不起作用。 我已经使用 PPC3应用程序手动配置时钟、 但输出似乎是无用的。 考虑到用于更改时钟分频器的寄存器甚至不会提供给用户、这是合理的。

是否可以在从模式下将此 ADC 与此频率一起使用? 如果是、如何才能做到这一点?

请提供任何指导。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享尝试手动配置时钟时的 PPC3配置文件?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan