This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5411-Q1:我现在想介绍有关此器件顶视图的标记信息

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403354/tac5411-q1-i-would-like-to-now-about-marking-information-on-this-device-top-view

器件型号:TAC5411-Q1

工具与软件:

TAC5411-Q1我想问此 顶视图上是否有完整的标记信息
2.如果我 想检查器件上的标识信息,是否有 ON 规格? 我只看到设备代码、找不到相关网页。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shang:  

    截至目前、8月22日、IC 尚未完全上市、因此您正在评估在 IC 顶部具有通用标记的预芯片。 最终器件将具有正确的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、但我想知道其他器件 TMUX4051PWRQ1在顶视图上的标记、因此我们需要询问或我们可以像此?一样在何处搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将问题切换到多路复用器专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang、

    您能否说明一下您需要  TMUX4051PWRQ1 封装标记的哪些信息? 您是否在问标记是什么?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们公司 需要这样做 即将  质量控制、需要将其作为审批信息。 ?此信息、我可以查找或需要向 n ü r 咨询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang、

    您可以使用我们的器件标识查找工具来查找任何器件的顶端标记

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    这是 TMUX4051PWRQ1的结果

    https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partNumber=TMUX4051PWRQ1

    在"封装信息"下的数据表中可以找到相同的信息

    这足以满足您的需求吗?

    谢谢!
    Rami