This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:EVM 与麦克风的配置

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404816/tlv320aic3254evm-k-configuration-of-the-evm-and-using-microphone

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

工具与软件:

嗨、

我们有 EVM TLV320AIC3254EVM-K  

我目前正在使用 GDE PurePath 音频  

我能够生成一个声音、用音调生成器听到它、用耳机听到它、

我想使用 EVM 上的麦克风来听清楚声音?

我怎么能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    要将任何类型的模拟信号接收到 PPS 中、您需要使用"Decimation in"块、如示例所示。 要特别获得麦克风、您需要将寄存器配置为适当的设置。 这在 PPS 中不是很容易。 我强烈建议将 PPS 与控制软件一起使用: https://www.ti.com/tool/download/SLAC214

    控制软件是另一个 GUI、它更适合进行基本寄存器设置。 获得麦克风输入所需的寄存器设置后、可以将其传输到 GDE (PPS)中、并使这些设置在框架的"System Settings Code"属性中匹配。

    我还强烈建议查看 PurePath Studio 的用户指南。 PurePath Studio 假定使用它的工程师熟悉 DSP 编程、并且用户指南更清楚地说明了 GUI 的工作原理。 您可以在以下链接中找到它: https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHSTUDIO

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff

    感谢您的答复

    我遇到了这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在尝试安装之前、请确保已解压 zip 文件。 如果您已执行此操作、请尝试以下操作:

    1)重新启动计算机并运行.exe、然后再打开任何其它程序

    2)重新安装 Microsoft Visual C++运行时库/检查相同的更新。

    此致、
    Jeff McPherson