This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:PP-SALB2-EVM 损坏

Guru**** 2552640 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563YBGEVM-DC, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1402175/tas2563ybgevm-dc-damaged-pp-salb2-evm

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM、PPC3-EVM-MB

工具与软件:

您好!

我们的客户正在为新的 DIN 项目进行 SA 调优。

他们正在使用"PP-SALB2-EVM&PPC3-EVM-MB&TAS2563YBGEVM-DC"的配置、但完成 SA 音频调优的中间环节这些 EVM 无法实现该功能。  不再识别 PPC3 EVM。 在这之前、EVM 两周以上可以正常工作。

是否可以在 TI 获得 EVM 维修服务? 这些 EVM 并不便宜、而且有保护 DIN 的时间限制。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    我将通过电子邮件与您联系、以获取有关商机和客户详细信息的更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan-San,

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Mochizuki