This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:以接地为基准进行测量时输出上出现高噪声

Guru**** 1740850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404449/drv134-high-noise-on-outpus-when-measured-with-reference-to-ground

器件型号:DRV134

工具与软件:

大家好!

我在 Fifure 29或 DRV134数据表中找到了单端转差分驱动器应用手册;当我在其中一个输出端与接地端之间连接示波器探针时、噪声曲线变大。 使用连接到两个输出的差分输入示波器时、噪声会降低:为什么噪声这么高?

为了降低噪声、必须使用 RL=600 Ω 来连接两个输出。

在使用运算放大器制造的单端转差分驱动器中、即使没有负载、噪声也要低得多。 这种噪声的来源是什么?

非常感谢。

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉您好!

    似乎可以通过连接示波器探头创建接地环路。  我认为、当将示波器接地时、它还会连接到与单端输入接地相同的接地端。  然后、当您仅测量差分信号的一侧时、有噪声的接地端将成为测量的一部分、而在差分测量中、接地端是共模信号、会在一定程度上被抑制、具体取决于探头/示波器/配置等

    您能否展示输入源和电源连接?  电源电压是多少?  您是否有可以帮助我们更好理解的原理图?

    我无法解释为什么这对于基于运算放大器的电路是不同的、假设运算放大器和电阻器相当、我本来期望获得相似的性能。  如果我们可以按照上述问题的思路获得更多信息、可能有助于澄清这一点。

    此致、
    Mike