This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:板载放大器音频中断

Guru**** 2514185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450, LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403800/lm49450-onboard-amplifier-audio-cuts-out

器件型号:LM49450
Thread 中讨论的其他器件: LM4950

工具与软件:

LM49450放大器音频切断并恢复到 辅助耳机插孔的音频输出是否正常? 插入耳机再拔下、放大器将再次输出至小扬声器。 有时在我们的电路板上会出现这种情况、但并非在所有电路板上都出现这种情况。 我不确定是这些芯片设计的缺陷还是制造的问题。 同样、并非我们的所有板都存在此问题、只有部分板存在此问题。 我在数据表中注意到的一点是、它没有提到或建议在辅助耳机插孔上使用下拉电阻器进行耳机检测。 是否应该为此类操作?

是否有推荐的此芯片的 simliar 规格(立体声、D 类、I2C 控制等)替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要注意的是、如果扬声器输出引脚过于靠近(周围)任一侧(电路板的顶部或底部)的接地平面、这是否可以触发过载保护并强制音频离开辅助耳机输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否检查了 HPS 引脚上的电压? 它是否接近阈值、而不是被强上拉或下拉?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ya 的测量值为0.02V。 插入耳机后、电压升至预期的2.49V。 当放大器自行切断扬声器的音频时、HPS 引脚在插入耳机之前仍保持在0.02V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次将扬声器输出引脚接地时、我都可以100%重现该问题、这就是为什么它使我相信由于它们被接地平面包围、这可能会触发放大器的短路保护。 我们正在考虑调整接地平面、使其不会直接靠近/紧挨扬声器引脚、并为其留出一点呼吸空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。 我们将所有建议电容放置在靠近引脚的位置(如文档中所述)。 当使用1根电缆直接为系统供电时(来自将其降至5V 的12v 电源或直接来自5V)、切断会如上所述。 但是、当在电源线和 lm49450与主板之间添加额外的电缆时、音频从不会从扬声器中消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否分享原理图以便更好地了解电源连接方式?
    或许、在到达放大器之前、您要使用电流规格受限的铁氧体或扼流圈、当您向电源添加直接连接来绕过这些元件时、这会有所帮助。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否指定上述电缆在原理图中连接到的位置?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换。 有 一些焊盘 可用于在 DTR/RX / TX / 5V / GND / GND 连接电缆

    我想在 lm49450上的三个5V 引脚(位于图片最左侧)旁边添加100nF 电容器。 我认为可能触发了电路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan

    进行了一些更改、在 lm4950上的三个5V 引脚(引脚16 / 18 / 24)附近添加了100nF 电容器、并去除靠近扬声器引脚的覆铜。

    您是否认为应根据数据表将引脚10和11的 C8电容器(DVDD 和 IODVDD)更改为两个1.1uf 电容、或者将一个2.2uf 电容更改为正常? 我们已经看到了与此类似的设置、它们可以正常工作。 与旁路一样、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我会在明天一天结束时再回顾一下。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您 对电缆的扼流效应是正确的。 使用更长的布线会使系统在切断之前运行更长、我们能够反复测试。 额外的去耦电容器应该会达到预期效果。 很快就会进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    快速浏览一下、我注意到输入桶形插孔连接器似乎没有任何去耦电容器、您可能也希望在其中添加一些大容量电容器。

    感谢更新、让我们知道新测试是如何进行的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Will。