This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, PCM5102A, TAD5242, TIDA-00223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378492/pcm5102a-schematic-review

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: TAD5242、TAD5212、 TIDA-00223

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 FAE Jayden、ZTE 在其汽车项目中使用 PCM5102A。 您能帮助支持原理图审阅吗? 非常感谢。

 e2e.ti.com/.../audio_5F00_pcm5102a.pdf

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    原理图看起来可以。 我 建议在 I2S 信号上添加22-100欧姆串联电阻。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    LDOO 的最大电流是多少? LDOO 的 V (min)和 V (max)是什么? 纹波要求是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin、您好。正式来说、数据表中包含的就是我们拥有的产品和与客户分享的产品。 然而,  我能够在伽利略 从12年前找到以下信息。

    测试名称 测试下限(LPL) 测试上限(UPL) 转换 原理 Cpk (产品) 标准偏差
    LDO_IDD_48K_18V 0 12.3. mA 6.058391 66.66378. 0.030293.
    LDO_DVDD_IDD_48K_18V 0 13.8. mA 6.267403 67.53535. 0.030934
    LDOVLOAD 1.5. 2. V. 1.806853 5.668036. 1.14E-02
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我们 目前选择的是 PCM5102A。 不过、我们 SOC 的 I/O 电平为1.2V、需要进行电平转换。 您能不能推荐 1.2V I/O 级别的 DAC 芯片?该芯片以后是否会开发?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       强烈推荐在任何设计中使用我们的最新 DAC 系列器件(如 TAD5242或 TAD5212)!

    具有119dB 动态范围的 TAD5242高性能引脚控制型立体声音频 DAC

    具有119dB 动态范围的 TAD5212高性能立体声音频 DAC

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    TAD5242和 TAD5212尚未投入大规模生产。

    目前、3.3V 至1.2V 只能通过电平转换 IC 来实现。
    您能帮助我评估该解决方案是否存在风险吗? 尤其是 TDM/I2S 等音频接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    我不确定电平转换器是否适用于模拟电源。 您需要确保电流输出有效。

    否则、升压转换器是更好的选择。 此外请注意、它支持1.8V、而不仅仅是3.3V。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff K ö、

    电平切换仅适用于数字信号:I2S/TDM、I2C、IO。

    使用电平转换芯片的计划是否存在风险?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    我们有很多集成电路(IC)可以进行电平转换、只要电平与目标芯片兼容、一般的电平转换就没有问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arash、

    PCM5102A 是否可用于仅驱动一个扬声器? 例如、如果使用 OUTL 驱动扬声器、则不使用 OUTR。 如何处理 OUTR 的未使用引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是立体声线路输出 DAC、在功能方框图中、您可以看到左右通道有两条独立的路径。 所以,如果你不想使用左或右通道,这是可以的。 最小负载阻抗为1K、因此我会将类似的 模拟负载连接到未使用的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arash、

    请查看随附的原理图。
    请检查我对仅使用左声道的理解是否正确。 是否适宜进行外露处理?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8321.audio_5F00_pcm5102a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    为对称性和稳健性、我 也会添加您在未使用通道中使用的相同 LP 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨你 好 Arash、

    建议为 XSMT 使用上拉电阻器还是下拉电阻器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arash、

    您能否提供 PCM5102A 的参考设计?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如数据表中提到的、"静音" 低电平有效、因此您应 使用上拉使其在默认情况下保持取消静音状态。  

    在 TI.com 中搜索我们的参考设计可为您提供 TIDA-00223。

    此致、

    Arash